วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

วิธีการตั้งค่าพารามิเตอร์ในหน้า Favorite ของมิเตอร์ PM2220 และ PM2220

พาวเวอร์มิเตอร์ PM2220 และ PM2220 ที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.2.1 สามารถตั้งค่ารายการของพารามิเตอร์บนหน้า Fav ได้ โดยสามารถเลือกแสดงค่าได้ 4 รายการ การกำหนดพารามิเตอร์นั้น ต้องทำผ่านทางโปรแกรม ION Setup

โดยพารามิเตอร์เริ่มต้นของเมนู Fav จะประกอบพารามิเตอร์ 4 ตัว ดังนี้
  1. A avg
  2. PF avg
  3. Ptot
  4. E del

PM


วิธีการตั้งค่า
1. เปิดโปรแกรม ION Setup ไปที่เมนูการตั้งค่าตามรูป
2. เลือกหัวข้อ HMI Configurable Page Setup

PM


3. เลือกรายการที่ต้องการดึงค่ามาแสดงที่หน้า Fav โดย Edit

PM

4. เมื่อตั้งค่ารายการพารามิเตอร์เรียบร้อยแล้ว ให้กด send เพื่อยืนยันการตั้งค่าอีกครั้ง