ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

คู่มือการติดตั้ง (Instruction sheet) ของคอนแทคเตอร์ TeSys D (LC1D40A - 80A) (EverLink connection)

วันที่เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2019

เอกสารคู่มือการติดตั้ง (Instruction sheet) ของคอนแทคเตอร์ TeSys D (LC1D40A - 80A) (EverLink connection) ประกอบไปด้วย 
  • วิธีการติดตั้ง และลักษณะการติดตั้ง (Installation)
  • ระยะห่างที่เหมาะสม (Clearance)
  • ค่า Torque ที่เหมาะสม
  • ขนาด หรือ Dimension
  • การติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆ

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?

คุณไม่พบสิ่งที่กำลังมองหาใช่หรือไม่

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านความช่วยเหลือทางเทคนิค ความช่วยเหลือในการร้องเรียน และอื่นๆ