ปุ่มสำหรับตั้งค่าของ ATS01N2 LU/QN/RT มีค่าอะไรบ้าง
สำหรับปุ่ม START TIME (P1) และ STOP TIME (P3) ค่า Setpoint A คือ 1 วินาที และ ค่า Setpoint E คือ 10 วินาที ทั้งนี้จึงแบ่งได้ว่า
สำหรับปุ่ม INITIAL VOLTAGE (P2) มีค่า Setpoint A คือ 30% และ Setpoint E คือ 80% ของแรงดันไฟฟ้าเต็มพิกัด ทั้งนี้จึงแบ่งได้ว่า
A = 1
B = 2.5
C = 5
D = 7.5
E = 10
สำหรับปุ่ม INITIAL VOLTAGE (P2) มีค่า Setpoint A คือ 30% และ Setpoint E คือ 80% ของแรงดันไฟฟ้าเต็มพิกัด ทั้งนี้จึงแบ่งได้ว่า
A = 30%
B = 42.5%
C = 55%
D = 67.5%
E = 80% ของแรงดันไฟฟ้าเต็มพิกัดตามลำดับ