วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

เบรกเกอร์ QOvs และเบรกเกอร์ QOvs RCBO มีความทนทานทางไฟฟ้ากับความทนทานทางกลเท่าใด

อ้างอิง มาตรฐาน IEC 60947-1 ความทนทานทางไฟฟ้า (Electrical Durability) และความทนทานทางกล (Mechanical Durability) มีความหมายดังนี้
  • ความทนทานทางไฟฟ้า (Electrical Durability) ความต้านทานต่อการสึกหรอของไฟฟ้า อุปกรณ์มีลักษณะตามจำนวนรอบการทำงานขณะโหลด สอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์  ซึ่งสามารถทำได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนใหม่
  • ความทนทานทางกล (Mechanical Durability) ความต้านทานต่อการสึกหรอทางกล อุปกรณ์มีลักษณะตามจำนวนรอบการทำงานที่ไม่โหลด ซึ่งสามารถได้รับผลกระทบก่อนที่จะจำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักรใดๆ

เบรกเกอร์ QOvs ชนิด 1 โพล, 2 โพล และ 3 โพล ทั้งขนาด 6kA และ 10kA มีค่าดังต่อไปนี้
  • Mechanical Durability     20000 cycles
  • Electrical Durability           4000 cycles
เบรกเกอร์ QOvs RCBO ชนิด 1 โพล และ 2 โพล  ทั้งขนาด 6kA และ 10kA มีค่าดังต่อไปนี้
  • Mechanical Durability     20000 cycles
  • Electrical Durability           5000 cycles