{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Which database and table are the ENM Diagnostics tab events saved in
Issue
Customer would like to know database and table are the ENM Diagnostics tab events saved in.

Product Line
StruxureWare Power Monitoring 7.0.x
Power Monitoring Expert 7.2.x
Power Monitoring Expert 8.x
Power Monitoring Expert 9.0

Environment
Event Notification Module 7.0
Event Notification Module 8.x

Resolution
*Warning: Irreparable database damage can occur. This procedure should only be performed by users familiar with SQL Server Management Studio. Databases should be backed up prior to performing this procedure.*

Events are stored in:
  • PLES_Logging database
  • dbo.Log table
The events can be observed by querying the dbo.Log table in PLES_Logging database:
  1. Right click on the dbo.Log table
  2. Select the option: 'Select Top 1000 Rows'
*Note: As of PME 2020, an updated ENM configuration was introduced. The Integrated Event Notification Module includes a new notification engine that seamlessly integrates with PME for alarm-based notification.*

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: