วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

วิธีการตั้งค่า Ground Fault สำหรับ Altivar Process ATV900 series

ATV900 series สามารถตั้งค่าขนาดกระแสลงกราวด์

วิธีการตั้งค่า
  1. ต้องทำการตั้งการการเข้าเมนูเป็น Exert ก่อน โดยเข้าไปที่เมนู [Access Level]
  2. จากนั้นไปที่เมนู [Complete settings] [Error/Warning handling] และ [Ground Fault] ตามลำดับ
  3. ให้เลือก [Ground Fault Activation] GrFL เป็น Yes และกำหนดขนาดของกระแสลงกราวด์ตามเปอร์เซ็นของพิกัดมอเตอร์

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
ATV900_[Ground Fault] GrFL-.pdf [176.66 KB]