วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

หน้าจอเครื่องสำรองไฟตระกูล Easy UPS SRV สามารถบอกข้อมูลอะไรเราได้บ้าง

เครื่องสำรองไฟในตระกูล Easy UPS SRV จะมีหน้าจอแสดงผลที่ด้านหน้าตัวเครื่อง โดยที่ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลการทำงานผ่านหน้าจอนี้ได้โดยง่ายผ่านปุ่ม Up / Down

โดยที่ข้อมูลที่สามารถแสดงผ่านหน้าจอได้แก่
  • แรงดันไฟขาออก (Output voltage)
  • ความถี่ไฟขาออก (Output frequency)
  • แรงดันไฟขาเข้า (Input voltage)
  • ความถี่ไฟขาเข้า (Input frequency)
  • แรงดันแบตเตอรี่ (Battery voltage)
  • อุณหภูมิ (Ambient temperature)
  • ระดับของแบตเตอรี่ (State of battery charge)
  • ระดับของโหลดเป็นเปอร์เซ็น (Load level in percentage)
  • ระดับของโหลดในหน่วยกิโลโวลต์แอมป์ kVA
  • ขนาดกระแสของแบตเตอรี่
  • ระยะเวลาสำรองไฟ
สามารถอ้างอิงสัญลักษณ์ และหน่วยของแต่ละพารามิเตอร์บนหน้าจอได้จากรูปภาพด้านล่าง

Easy UPS SRV

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ประเภท:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ประเภท: