วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

ชุดติดตั้งสำหรับ Star-Delta Stater kit ของคอนแทคเตอร์ Tesys D (LC1D)

ชุดติดตั้งสำหรับ Star-Delta Starter kit ของคอนแทคเตอร์ Tesys D (LC1D) แบ่งออกตามรหัสและขนาดของคอนแทคเตอร์แตกต่างกันไป
โดยชุดติดตั้งมีรหัสสินค้าด้งนี้
  • สำหรับ LC1D09 และ D12       รหัสชุดติดตั้ง Star-Delta Starter kit คือ LAD91217
  • สำหรับ LC1D18 ถึง D32         รหัสชุดติดตั้ง Star-Delta Starter kit คือ LAD93217
  • สำหรับ LC1D40A และ D50A  รหัสชุดติดตั้ง Star-Delta Starter kit คือ  LAD9SD3
  • สำหรับ LC1D80                     รหัสชุดติดตั้ง Star-Delta Starter kit คือ  LA9D8017
โดยในชุดติดตั้งจะประกอบไปด้วย
  • 1-time delay contact block LAD S2 (LC1 D09…D80),
  • power circuit connections (LC1 D09…D80),
  • hardware required for fixing the contactors onto the mounting plate (LC1 D80)