วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

Cable Size หรือขนาดสายไฟสำหรับ Input และ Output สำหรับ Altivar Process ATV630, ATV650

Altivar Process ATV630, ATV650 มีหลายขนาด หรือ Frame Size ซึ่งแต่ละขนาด จะมี Cable Size หรือขนาดสายไฟสำหรับ Input R/L1, S/L2, T/L3 - AC supply mains
และ Output U/T1, V/T2, W/T3  - Outputs to the motor แตกต่างกันไป

สามารถดูขนาดของสายไฟ และ แรงบิด หรือ Tightening torques ได้จากเอกสารด้านล่างนี้

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
ATV630_650 Power part.pdf [2.84 MB]