{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
When launching PowerChute Personal Edition you see the error "apcrun.exe is not a valid Win32 application"

Issue:
When launching PowerChute Personal Edition, you see the error "apcrun.exe is not a valid Win32 application," and PowerChute will not run

Product:
PowerChute Personal Edition

NOTE: PowerChute Personal Edition was discontinued on 31 December 2024.

Environment:
All supported Windows OS

Cause:
Corruption in the system files

Solution:1 - Open command prompt as an administrator and enter the command sfc /scannow You will find information or the utility sfc scannow in Microsoft help document
https://support.microsoft.com/en-us/help/929833/use-the-system-file-checker-tool-to-repair-missing-or-corrupted-system#:~:text=sfc%20%2Fscannow,the%20Windows%20operating%20system%20folder
sfc scannow screenshot
Once the scan has completed reboot the system

2 - If system scan does not resolve the issue, uninstall PowerChute, re-download the application from apc.com, reinstall.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: