{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
ION9000 - PTP time sync not work. Nothing happens after clicking the sync button in ION Setup

Environment:
ION9000 PTP time sync
-------------------------------------------------------------
Issue:
Time sync does not work. Nothing happens after clicking the sync button in ION Setup.
-------------------------------------------------------------
Cause:
In the PTP server, the Network Protocol setting needs to be IPv4. With this set to IEE 802.3, time sync does not work for the ION9000 meter.
PTP can work on layer 2 (Ethernet 802.3) or layer 4 (IPv4, IPV6). In ION9000 the implementation only supports layer 4.
image.png
-------------------------------------------------------------
Proposed Solution:
Change the PTP Network Protocol to IPv4.
There is no workaround as of now. If the customer wants this feature, this will be a feature request that needs to do through sales channels.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: