{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
PM5111 - Why LED energy pulsing configuration is not available
PM5111 meter is MID compliant. As per the requirement of the MID standard, the energy pulsing is fixed based on the PT and CT secondary values. So, the user is not allowed to configure the energy pulsing for LED in MID references. This is why the LED configuration option is not available in the PM5111 meter.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: