{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How do we display values in a Textbox or Rectangle in a WebVisualization in EcoStruxure Machine Expert?
Issue
In a WebVisualization interface, how do we configure a Texbox or Rectangle to display String or Numeric values?

Product Line
EcoStruxure Machine Expert
Modicon M241, M251, and M262 PLCs

Environment
PLC Logic Builder - WebVisualization in CoDeSys engine

Resolution
In order to display Strings or Numeric values in either a Rectangle or Text box in the Visualization,
you need to enter a Placeholder Wildcard in the "Texts-> Text" field:
"%s" for Strings
"%d" for Numeric Values

Then in the "Text variables->Text variable" property, choose a Symbol from your PLC project to display in the object.
See this example of a Text field object element:
image.png

More information can be seen in the CoDeSys documentation page:
CoDeSys Visualization (3.5.17.0) ->Reference, Programming -> Placeholders with Format Definition in the Output Text

image.png
image.png

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: