วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

วิธีการคำนวณในการตั้งค่าของ MicroLogic 6.0 A/E

คุณสามารถเอาค่า In จากค่า Rating ของเซอร์กิตเบรกเกอร์มาคำนวณหาค่า โดยตามภาพใช้ค่า In ที่ 2000 A

Ir = Long-Time Overcurrent Protection คือ กระแสที่ตั้งให้ตัวป้องกัน Overload

ค่ากระแส Overload จะไม่ทำให้ Breaker ตัดวงจรทันที เพื่อไม่ให้มันตัดวงจรขณะเริ่มมอเตอร์
แต่มันจะตัดวงจรถ้ามีกระแสเกิน Ir นานระดับนึง (tr) Long-Time Delay

Isd = Short-Time Tripping Setting Current คือ ค่ากระแสที่ตั้งให้ breaker ตัดวงจร แม้จะมีกระแสเกินค่านี้เพียงชั่วขณะก็ตาม
เป็นกรณีลัดวงจรแบบหน่วงเวลา (tsd) Short-Time Delay

Ii = Instantaneous Tripping Setting Current คือ ค่ากระแสที่ตั้งให้ Breaker ตัดวงจรทันที เมื่อมีกระแสเกินค่านี้
เป็นกรณีลัดวงจรแบบไม่หน่วงเวลา

Capture3.PNG

Capture4.PNG

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์: