การตั้งค่ารีเลย์เอาต์พุตใน ATV212 (relay output)
FLA, FLB, FLC เป็นเทอร์มินอล single pole, double throw (จาก terminal C) และค่าเริ่มต้นคือ ``inversion of fault relay``หรือ การแปลงสัญญาณความผิดปกติของรีเลย์ ตั้งค่าเป็น off = ไดรฟ์มีความผิดปกติ, On = ไม่มีความผิดปกติของไดร์ฟ สามารถใช้พารามิเตอร์ F132 เพื่อเปลี่ยนฟังก์ชันรีเลย์นี้
RYA, RYC เป็นเทอร์มินัลสําหรับหน้าสัมผัสแบบ NO (จาก terminal A) และค่าเริ่มต้นคือ "speed attained" หน้าสัมผัสรีเลย์จะเปลี่ยนเป็น NC เมื่อถึงค่าเฮิรตซ์ที่กําหนดให้กับ F100
F100 เป็นค่าเริ่มต้นที่ 0
โดยทั่วไปหากต้องการตั้งค่าเป็น "drive running" ให้เปลี่ยนพารามิเตอร์ F130 เป็น 14 สําหรับ "drive running"