ค่า I(n) ของ PM2200 นำค่ามาจากไหน
I(n) คือ กระแสในนิวทรัล ตามนิยามสามารถหาได้จากผลรวมของกระแสทั้งสามเฟส ตามสมการ
หากเป็นระบบไฟฟ้าสามเฟสสมดุล(ไม่ว่าลำดับบวกหรือลำดับลบ) กระแสในนิวทริลจะมีค่าเป็น 0
หากกระแสในนิวทรัลไม่เป็น 0 แสดงว่าระบบไฟฟ้ามีจุดที่ไฟรั่ว
กระแสนิวทรัลที่แสดงบนอุปกรณ์วัดต่างจะถูกแสดงออกมาเป็นค่าเฉลี่ย RMS (Root Mean Square) ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสูตร
ตามมาตรฐาน IEC standard (IEC/EN 61557-12 standard)
(นำกำลังสองของกระแสนิวทรัลที่วัดได้ทุกตัวมารวมกันหาค่าเฉลี่ยแล้วถอดสแควร์รูท ตามนิยามการหาค่าเฉลี่ย RMS)