วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

Smart-UPS SRTG 15-20kVA สามารถใช้โหมด Parallel ได้หรือไม่ และทำงานอย่างไร ?

Smart-UPS SRTG 15-20kVA สามารถใช้งานในโหมดขนาน (Parallel) ได้
โดยในโหมดขนาน (parallel) ระบบประกอบด้วยเครื่องสำรองไฟอย่างน้อย 2 เครื่องและเครื่องสำรองไฟ 4 ที่มีอินพุตและเอาต์พุตเชื่อมต่อแบบขนาน
ระบบที่รองรับตัวเลือกแบบขนาน (Parallel) สำหรับRedundantและโหมดการทำงานรวม
- แบบขนาน(Parallel) รองรับ Redundantสูงสุดถึง 3 units (รวมทั้งหมด 4 UPS)
- หากกำหนดค่า = 0  redundancy units  SRTG20KXLI / SRTG15KXLI 4 ตัว  ที่ติดตั้งแบบขนาน (Parallel) สามารถรองรับโหลดได้สูงสุด 80kVA / 60kVA
- หากมีการตั้งค่า SRTG20KXLI 4 ตัวต่อขนานกันและกำหนดค่า = 2 redundancy units โหลดความจุสูงสุด 40 kVA หากโหลดต่ำกว่า 40 ระบบจะมีโหลด n+1 redundancy

- หากมีการตั่งค่า SRTG15KXLI  4 ตัวต่อแบบขนานและกำหนดค่า = 2  redundancy  units, โหลดความจุสูงสุด 30 kVA หากโหลดต่ำกว่า 30 ระบบจะมีโหลด n+1 redundancy

ภาพรวมของระบบ Parallel 3 หน่วย
ภาพรวมของ parallel 3 หน่วย

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์: