ACB และ MCCB ที่รองรับแรงดัน 800Vac
- สำหรับ ACB ,
แรงดันแบบ AC : MTZ H10 series
วิธีการสั่งสินค้าACB รุ่น MasterPact MTZ : https://www.se.com/th/th/faqs/FAQ000219036/
แรงดันแบบ DC : รุ่น Masterpact NW ซึ่ง maximum voltage at 900VDC
- สำหรับ MCCB
แรงดันแบบ AC : ไม่มีจำหน่าย เนื่องจาก maximum voltage at 690VAC ยกตัวอย่างเช่น รุ่นCompacT NSX series
แรงดันแบบ DC : ไม่มีจำหน่าย