ความแตกต่างระหว่าง Plug-in และ Fixed NSX Circuit Breaker
ข้อดีของ plug-in มีดังนี้:
- สามารถดึงออกและเปลี่ยนเซอร์กิตเบรกเกอร์ได้รวดเร็วโดยไม่สัมผัสจุดเชื่อมต่อสาย
- สามารถเพิ่มวงจรได้ง่ายในอนาคต โดยติดตั้งที่ฐานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ในภายหลัง
- สามารถแยกวงจรไฟฟ้าเมื่อติดตั้งบนอุปกรณ์หรือผ่านแผงควบคุม และทำหน้าที่เป็นส่วนป้องกันสำหรับการเชื่อมต่อของฐานปลั๊กอิน ฉนวนนั้นจะครอบลุมไปจนถึงterminal shieldsที่ติดตั้งที่เบกเกอร์
- ระดับการป้องกันคือ: เสียบปลั๊กเซอร์กิตเบรกเกอร์ = IP4 ถอดเซอร์กิตเบรกเกอร์ = IP2 ถอดเซอร์กิตเบรกเกอร์แต่ยังมี shutters อยู่ที่ฐาน = IP4