ความแตกต่างระหว่าง EVlink Parking และ EVlink Wallbox
EVlink Parking
เป็นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับการชาร์จในสถานที่จอดรถที่ไม่ใช่พื้นที่ส่วนบุคคล การชาร์จบนท้องถนนในพื้นที่กึ่งสาธารณะ
EVlink Parking สามารถวัดพลังงานที่ใช้ในการชาร์จ สามารถเชื่อมต่อการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน บันทึกรายงานการใช้งานและคิดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้แต่ละรายได้อีกด้วย
EVlink Wallbox
เป็นอุปกรณ์การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสําหรับบ้าน คอนโด พื้นที่ส่วนบุคคล (ภายในอาคารหรือกลางแจ้ง) วัสดุภายนอกทนทานและเป็นฉนวนไฟฟ้า พร้อมการดีไซน์รูปลักษณ์ที่สวยงามกะทัดรัด ติดตั้งได้กับผนังหลากหลายประเภท ใช้งานง่าย ชาร์จไวด้วยกำลังไฟฟ้าสูงสุดถึง 7.4kW สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก ด้วยมาตรฐานการป้องกันระดับ IP54