ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Will there be an issue with multiple BMXNOR0200H, connected to the same NTP server, writing to the CPU RTC?
Issue
Multiple sources writing to CPU RTC
Product Line
Modicon M340
BMXNOR0200H
Environment
EcoStruxure Control Expert
Resolution
There will be no issues having multiple NOR's connected to the same NTP server. There will be no issue with overwriting the time to the CPU.
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
รุ่น: