เครื่องสำรองไฟตระกูล APC Easy UPS On-Line แสดงสัญลักษณ์ bdC ขณะติดตั้งครั้งแรก
หากผู้ใช้งานทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟตระกูล APC Easy UPS On-Line ครั้งแรกและได้ทำการเชื่อมต่อขั้วแบตเตอรี่ตามขั้นตอนแล้วแต่หน้าจอแสดงผลสัญลักษณ์ที่หน้าจอเป็น " bdC" ให้ผู้ใช้งานทำการชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้เป็นเวลา 10-12 ชั่วโมงก่อนเปิดใช้งานอีกครั้ง นั่นอาจจะเป็นสาเหตุุมาจากค่าแบตเตอรี่ AH ต่ำ ดังนั้นให้ผู้ใช้งานชาร์จแบตเตอรี่ไว้ก่อน หลังจากผ่านไป 10-12 ชั่วโมงให้ทำการทดลองเปิดเครื่องสำรองไฟอีกครั้งและทำการสังเกตว่ายังคงพบ " bdC" หรือไม่ หากยังคงพบอยุ่ให้ทำการตรวจสอบเฟิร์มแวร์ตาม FAQ หมายเลข https://www.se.com/ww/en/faqs/FA371489/
เผยแพร่สำหรับ: ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand