Arrhus Vand สร้างผลกระทบ: ผลลัพธ์ที่สำคัญ
การตรวจสอบระยะไกลและข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดในเครือข่ายน้ำ
ลดการใช้พลังงานและต้นทุนด้วยประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
การจัดหาน้ำคุณภาพสูงที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
Aarhus Vand จัดส่งน้ำสะอาดให้กับผู้อยู่อาศัยในเขตเทศบาลมาตั้งแต่ปี 1872 Envidan พันธมิตร Alliance System Integrator ได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทสาธารณูปโภคมาตั้งแต่ปี 2011 บริษัทได้นำ EcoStruxure Water Advisor – Water Simulation มาใช้งานเพื่อช่วยให้ Aarhus Vand สามารถตรวจสอบเครือข่ายแหล่งจ่ายน้ำจากระยะไกลและระบุจุดรั่วไหลและความผันผวนของอุปทานน้ำได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ การจำลองน้ำใช้ข้อมูลจากจุดข้อมูลต่างๆ บนเครือข่ายเพื่อคาดการณ์ผลกระทบของเหตุการณ์ที่วางแผนไว้และไม่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้ Aarhus Vand สามารถเลือกการดำเนินการที่ดีที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว ลดของเสียและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าให้เหลือน้อยที่สุด