Turkey
Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Konumunuzu seçin
  • Default Alternative Text

    Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı

Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı

Entegre Yönetim Sistemi, şirket içerikleri ile ilgili iç ve dış konuların değerlendirilmesini, tüm paydaşların gereksinimlerinin karşılanmasını ve mevcut yasal mevzuat gerekliliklerini karşılayan ürün ve hizmetlerin sağlanmasını sağlar.

Entegre Yönetim Sistemi kapsamı oluşturulurken aşağidakiler dikkate alınmış ve WEB sitesi yoluyla ilgili tüm tarafların erişimine açılmıştır:

Kuruluşun iç ve dış hususları

İlgili taraflardan gelen ve kuruluşumuz tarafından kabul edilmiş uygunluk yükümlükleri.

Kuruluşumuz süreçleri, kurumsal birimleri ve faaliyetleri

Fiziksel sınırlar

Kuruluşumuzun faaliyetleri ve ürün hizmetleri

Kuruluşumuzun Entegre Yönetim Sistemi faaliyetlerini kontrol etmek için yetki ve yeteneği

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı:

Kalite yönetim sistemimize, ISO 9001: 2015 standardı rehberlik etmektedir.

Kapsam dışı maddeler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. Gerekçeler ilgili maddelerde anlatılmıştır.

8.3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirmesi,

8.5.5 Teslimat Sonrası Faaliyetler,

• M.O.S.B 4. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi, Zeki Şairoğlu Caddesi No:13 Yunusemre-Manisa adresinde bulanan fabrikanın tescil kapsamı: “Orta gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri adaptasyonu ve üretimi. Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri üretimi. Orta gerilim devre kesme cihazları üretimidir.”

• Manisa fabrikada dış kaynaklı prosesler; kaynak prosesi, boya prosesi, kaplama prosesi, AG dolap montajı, ambalajlama ve depolamadır. (Bkz.SAP dış kaynaklı prosesler listesi)

• Schneider Elektrik, bünyesinde gerçekleştirmekte olduğu bazı işleri taşere edebilir. Ürün alt parçalarına ait dış kaynaklı üretim yönetimi, S.2.07 kodlu Ürün Alt Parçalarının Dış Kaynaklı Üretimi Süreci'nde anlatılmıştır. Ürün alt parçalarının dış kaynaklı üretimi dışında, ihtiyaç duyulması durumunda; bakım, onarım, ayıklama, kalibrasyon gibi işlemler de dış kaynaklı hizmet ile gerçekleştirilebilir.

• Kapsam dışı maddeler aşağıda tanımlanmıştır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı:

Çevre yönetim sistemimize, ISO 14001: 2015 standardı rehberlik etmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemimize, ISO 45001: 2018 standardı rehberlik etmektedir. • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikasının tüm süreç ve bölümleri kapsam dahilindedir. ÇYS de uygulanabilir olmayan madde bulunmamaktadır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamı:

• ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikasının tüm süreç ve bölümleri kapsam dahilindedir. ISG de uygulanabilir olmayan madde bulunmamaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kapsamı:

Enerji yönetim sistemimize, ISO 50001: 2012 standardı rehberlik etmektedir.

• ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikanın ofis binaları, üretim alanları, prosesler, yardımcı tesisler ve bu alan içinde faaliyet gösteren taşeronları kapsar. Fabrika sınırları dışındaki faaliyetleri kapsamaz. Enerji Yönetim sisteminde kilit prosesler; Epoksi üretim süreci ve bakım faaliyetleridir.

ISO 17025 Laboratuvar Yönetim Sistemi Kapsamı:

Laboratuvar yönetim sistemimize, ISO 17025 : 2017 standardı rehberlik etmektedir.

• TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar Yönetim Sistemi, Madde 7.3 "Numune Alma" maddesi kapsam dışı tutulmuştur.
• M.O.S.B 4. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi, Zeki Şairoğlu Caddesi No 13 Yunusemre-Manisa adresinde bulanan laboratuvarın tescil kapsamı: Akreditasyon Sertifikası Eki olan AB-0431-T dokümanında bulunmaktadır.

• Manisa fabrika laboratuvar kapsamında dış kaynaklı proses bulunmamaktadır.

Laboratuvar yönetim sistemi TS EN ISO/IEC 17025 standart gerekliliklerini karşılamakta ve kuruluş içi yapılan deneyleri kapsamaktadır. Kuruluş dışında ve sahada deney yapılmamaktadır.
Bizimle sohbet edin

Sorunuz mu var veya yardıma mı ihtiyacınız var? Size yardım etmek için buradayız!