Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümüne liderlik eden Schneider Electric, yeni nesil ağ geçidi EcoStruxure™ Panel Server’ı sektöre sundu. EcoStruxure™ Power sistemi veya Nesnelerin İnterneti’ne bağlı bir güç ağının merkezinde yer alacak şekilde tasarlanan Panel Server, birden fazla sağlayıcının cihazlarıyla entegre olabiliyor. Böylece, veri toplama süreci ve analitikleri sadeleştirerek operasyonlara gelişmiş bir güç ağı, operasyonel süreklilik ve siber güvenlik avantajları sağlıyor.
‘Hepsi bir arada’ ağ geçidi; müşteri ihtiyaçlarına daha iyi yanıt sunmak üzere modüler tasarıma sahip, her biri birden fazla edge kontrolüne veya bulut uygulamasına bağlanabilen üç model sunuyor: Entry (Giriş), Universal (Evrensel) ve Advanced (Gelişmiş).
Bu serinin yeni nesil teknolojilerin ihtiyaç duyduğu bağlantı, iletişim ve güvenlik için geliştirildiğini belirten EcoStruxure™ Panel Server Hizmetleri Yöneticisi Jean-Francois Rolland, “Dijital dönüşüm, cihazdan cihaza veya cihazdan buluta iletişim ihtiyacını artırıyor. Panel Server, bu ihtiyaca yanıt sunarak kullanıcıların ve hizmet sağlayıcıların ISO 50001, 50002, 50006 gibi sertifikalı enerji yönetimi teknolojilerinin yanı sıra güvenliği destekleyen siber güvenlik standardı IEC 62443 ile elektrik sistemlerini izlemelerine, çalıştırmalarına ve bakımlarını yapmalarına olanak sağlıyor. 2030 yılına gelindiğinde küresel güç ağlarındaki ağa bağlı, dijitalleştirilmiş cihazların sayısı milyarları bulacak. Herhangi bir işletmede dağıtım panellerinin tamamen ağa bağlı olması ve verileri yalnızca bulutla değil diğer sistemlerle de paylaşabilmesi gerekecek. Bu, dijital ağ geçidine yapılan yatırımın artık iş stratejisinde önemli bir unsur olduğu anlamına geliyor” dedi.
EcoStruxure™ Panel Server'ın öne çıkan özellikleri ise şunlar:
• Bağlı panelin tamamını otomatik olarak keşfeden, yapılandıran, test eden ve önleyici bakımı destekleyen tek bir araç olan EcoStruxure™ Power Commission ile kolay devreye alma özelliği
• Gerçek zamanlı ve geçmiş (yalnızca Advanced/Gelişmiş model) verileri kullanarak güç ağı enerjisine ve operasyon verimliliğine ilişkin eksiksiz, doğru ve ilgi çekici görünümler için gömülü web sayfaları sunma olanakları
• Elektriksel verilere tam erişim için Modbus TCP üzerinden Power Monitoring Expert, Power Operation, Facility Expert veya üçüncü taraf BMS sistemlerine edge kontrol yazılımı bağlantısı
• Dijital tabanlı içgörüleri ve uzmanlıkları için EcoXpert'ler ve danışmanlık sunan platformlara özel yeni hizmet fırsatları
• Kablosuz ve/veya Modbus RS485 ile Modbus TCP platformuna sahip çoklu, eşzamanlı edge kontrol veya bulut uygulamalarına bağlanabilen hepsi bir arada ağ geçidi cihazı yoğunlaştırıcısı
• Ürün yaşam döngüsü boyunca IEC 62443-4-1 gereksinimleri ile uyumlu gelişmiş siber güvenlik tasarımı. Panel Server, ayrıca IEC 62443 (SL1) sertifikasyonu için planlanmıştır ve kullanıcıların siber güvenlik politikalarını tanımlamalarına yardımcı olmak amacıyla Cybersecurity Admin Expert aracıyla uyumludur.
EcoStruxure™ Panel Server, elektrik arızası nedeniyle planlanmamış kesinti sürelerini, enerji kullanımını, enerji maliyetlerini ve elektrik yangını risklerini azaltma yeteneğiyle bugünün ve yarının enerji zorluklarıyla başarılı bir şekilde yüzleşmek için gerekli araçları sağlıyor.