SSS'lere göz atın

Belirtilen termik akım seviyesinde(Ith) Vario Switch'lerinin her bir kutubundaki toplam güç kaybı nedir ?

Yayınlanma tarihi: 08 Mayıs 2020

Belirtilen termik akımlarında(Ith) Vario anahtarlarının her bir kutuplarındaki güç kayıpları aşağıdaki gibidir.
 
Thermal Current Rating (A) AC1 (W) AC3 (W) Switch Body

25

3.2 1.25 V0
32 5 2 V1
40 5.4 2.4 V2
63 6.4 4.2 V3
80 12.5 5.1 V4
125 15 7.5 V5
175 25 11 V6

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.