SSS'lere göz atın

TeSys T üzerindeki T1 ve T2 terminallerine takılabilen max. sensör sayısı ve direnç değerleri nedir?

Yayınlanma tarihi: 29 Temmuz 2020

TeSys T üzerindeki T1 ve T2 sıcaklık terminallerine max. 6 sensör bağlanabilir (PTC or NTC analog) ve bu terminaller 6500 ohm'a kadar bağlanabilir.

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.