SSS'lere göz atın

32 girişli ASB827032 modülüün girişlerinin empedansı nedir?

Yayınlanma tarihi: 14 Şubat 2011

ASB827032 modülünün "AÇIK" durumda girişlerinin empedansı 8 - 11 Kohm arasındadır. ASB827032 modülünün "KAPALI" durumda girişlerinin empedansı 6 - 8 Kohm arasındadır.

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.