SSS'lere göz atın

ATV61 de OLF hatası nedir ?

Yayınlanma tarihi: 04 Mayıs 2020

OLF hatası açılımı "Over Load Fault" yani "Aşırı Yük Hatası" dır. Motor akım değerinin hız kontrol cihazında doğru tanımladığından emin olun.  Ayrıca Ith termik akım değereini de yine uygun şekilde ayarlayın. Motora start verin ve SUP+Lcr menüsüne girin. Eğer buradaki değer Ith'dan büyükse hız kontrol cihazı gücü yetersiz anlamına gelir ve uygun güçte cihaz ile değiştirmek gerekir.

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.