SSS'lere göz atın

TWIDO'da ethernet ile haberleşme nasıl yapılır ?

Yayınlanma tarihi: 08 Mayıs 2020

PLC'lerin üzerindeki mac adresi plclerin standart IP adresleridir. Bu MAC adresini bir hesap makinası ile DEC değere çevirip standart IP adresimizi buluyoruz. Bunun için yapılması gereken adımlar aşağıdaki gibidir:
0080F481E46A standart MAC adresimiz olsun.
0080F4 / 81 / E4 / 6A şeklinde ayırırız.
0080F4 = 84
81 = Decimal değeri: 129
E4 = Decimal değeri: 228
6A = Decimal değeri: 106
Dolayısıyla şöyle bir sonuç çıkıyor. Standart IP adresimiz: 84.129.228.106
Decimal değere çevirdikten sonra PC'mizde gerekli TCP/IP ayarlarını yaparız ve TwidoSuite programımızda Yeni bir adres ekleyi seçtikjten sonra (Ad) IP/Phone kısmına bu IP adresimizi yazıp Apply sekmesine basıp onaylıyoruz.

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.