Size bugün nasıl yardımcı olabiliriz?

Maximum Number of I/O Modules in an STBNIP2212 Island Segment

Issue
The purpose of this Resolution is to inform users of Advantys STBNIP2212 Ethernet NIMs that the specification for "addressable modules supported" per segment is incorrect.


Product Line
Advantys STBNIP2212


Environment


Resolution
The STBNIP2212 Applications Guide, part number 31003688, states the 'addressable modules supported' per segment is 16. This number is incorrect.

Although up to 6 segments can configured in an island, there is no limitation to the number of I/O modules in a segment. The only limitation is the maximum number of I/O modules in an island is 32.

Schneider Electric Turkey

Daha fazlasını keşfedin
Seri:
Daha fazlasını keşfedin
Seri:

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Ürün seçici

Ürün seçici

Uygulamalarınız için doğru ürünleri ve aksesuarları hızlı ve kolay bir şekilde bulun.

Teklif Alın

Teklif Alın

Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır.

Satış noktaları

Satış noktaları

Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun.

Yardım Merkezi

Yardım Merkezi

Tüm ihtiyaçlarınız için destek kaynaklarını tek bir yerde bulun.