Size bugün nasıl yardımcı olabiliriz?

Internal Modbus register list for CM3000 and CM4000 Series Meters

Issue
Modbus list is needed

Product Line
CM3000 Series
CM4000 Series

Environment
Modbus Communications to CM3000 and CM4000 meters

Cause
Register list is needed to read registers when not using ION Setup or Power Monitoring Expert


Resolution
See the attached Register List.

Schneider Electric Turkey

Ekler
Internal_CM3_CM4_Register_List_15_020.xls [4.88 MB]
Daha fazlasını keşfedin
Ürün:
Daha fazlasını keşfedin
Ürün: