SSS'lere göz atın

Vigi210'nun çalıştırılabildiği min ve max anma gerilimi nedir ?

Yayınlanma tarihi: 05 Eylül 2020

Vigi C120 serisinin kullanabildiği minimum/maximum voltaj aşağıdaki gibidir.

1-VigiC120 30mA için - Minimum Voltage 196V / Maximum Voltage 456V
2-VigiC120 300mA için- Minimum Voltage 189V / Maximum Voltage 456V
3-VigiC120 500mA için- Minimum Voltage 175V / Maximum Voltage 456V


Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.