SSS'lere göz atın

Vista da twidosoft ile ethernet bağlantı sorunu nasıl çözülür?

Yayınlanma tarihi: 12 Ağustos 2020

Twido serisi plc'lere ethernetten bağlanmak için :
ilk kez ethernetten bağlanılacaksa, öncelikle twidoya normal programlama kablosu (tsxpcx3030 vb.) ile basit bir program yüklenir. Bu programda dikkat edilmesi gereken twidosoft programında sol tarafta hardware in altında port1 remote link yazan yere çift tıklayıp açılan kısımdan modbus seçilip ok yapıyoruz. daha sonra hardware e sağ tıklayı add option dan en alttaki 499t ethernet modülünü seçiyoruz. ok diyoruz. şimdi modülümüz hazır. bundan sonra ; soldaki pencerede harware 'in altında twido port yazan ethernet modülüne çift tıklayıp en üstteki kutucuğa herhangi bir IP adresi veriyoruz. ör: 10.0.0.5
alttaki sub-mask a dokuhnmuyoruz. onun altındaki gateway adress kısmına bilgisayarımızın ağbağlantılarındaki varsayılan ağ geçidi ile aynı olmasına dikkat ediyoruz. ok. diyip onaylıyoruz. son olarak başlat-ağ bağlantılarım-yerel ağ bağlantısı- sağ tıkla-özellikler-tcp/ip- özellikler- IP adresi kutucuğuna twidoya verdiğimiz 10.0.0.5 adresini veriyoruz. Artık bundan sonra ethernet ile twidoya program yükleyebiliriz hemde çok daha hızlı olarak.
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.