SSS'lere göz atın

LMC058 dowload hatası hakkında...

Yayınlanma tarihi: 31 Ağustos 2015

O Cihaz View PLC hedefe tıklamaları çift ve Denetleyici Seçimi denilen sekmeye gittiğinde o (çift tıklayın) indirmek istediği hedef, hangi seçmelisiniz.
PLC LED'leri seçildiği cihaz göstermek için tüm yanıp kırmızı bu sekme üst sol köşesinde kırmızı düğmesini (Firmware güncellenir varsa) elde edilir.
Onun Geçerli ayar yanlış - O PLC değil onun bilgisayar üzerinde çalışan bir sistem hizmeti indirmek için çalışıyor.
Müşteri eğitimi biraz ihtiyacı - belki de ona küçük bir eğitim sunmak için iyi bir fikirdir - "Ne yeni" 4.1 karşılamak için. Bu 3.1 oldukça farklı bir arayüze sahiptir.

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.