Size bugün nasıl yardımcı olabiliriz?

Why is the meter configuration report (PM8000 using ION Setup) shows a lot of "Invalid request" responses and "false" settings.

Issue
The PM8000 configuration report is showing "Invalid Request" under the standard alarms even after the alarms have been configured correctly.

Product Line
ION Setup
PM8000

Environment
ION Setup

Cause
Functionality for the PM8000 was changed at the last moment and ION Setup was not verified to work with the new changes.

Solution:
Update to the latest release of ION setup. Version 3.0.15268.01 and later has corrected the meter configuration report for the PM8000. Refer to attached PDF for screen shots of report before and after the update to ION Setup

Schneider Electric Turkey

Ekler
Corrected report.pdf [33.89 KB]
Invalid Request.pdf [25.71 KB]
Daha fazlasını keşfedin
Seri:
Daha fazlasını keşfedin
Seri:
  • Ürün Belgeleri
  • Yazılım İndirmeleri
  • Ürün Seçici
  • İkame Ürün ve Değiştirme
  • Yardım Merkezi
  • Ofislerimizi Bulun
  • Teklif Alın
  • Satış noktaları
  • Schneider Electric Topluluğu
  • Kariyer
  • Şirket Profili
  • Bir usulsüzlüğü bildirin
  • Erişilebilirlik
  • Haberler
  • Yatırımcılar
  • EcoStruxure
  • İş Araması
  • Blog
  • Gizlilik İlkesi
  • Çerez Bildirimi
  • Change your cookie settings