SSS'lere göz atın

15597 ve 16447 referanslı parafudrların arasındaki fark nedir ?

Yayınlanma tarihi: 25 Mart 2011

15597 ve 16447 referanslı parafudurların arasındaki fark aşağıdaki gibidir :

1.)15597,bir PF20 3 kutuplu sabit tip Type 2 LV parafudurdur.
2.)16447,,bir PF20 3 kutuplu kartuşlu Type 2 LV parafudurdur.

Her ikiside düşük risk seviyesinde ve TNC topraklama sisteminde kullanılması uygundur.

Sabit tipli 15597'deki fark ömrünü tamamladığı zaman yerine yeni bir tane koyulmalıdır,16447 referanslı kartuşlu tipte sadece kartuş değiştirilerek tekrar kullanılabilir.


Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.