Size bugün nasıl yardımcı olabiliriz?

How to fix Modbus communication issue on Flair 23DM

Products concerned
Flair 23DM – réf. EMS58355, with firmware version lower than V2.01

Issue description
The Modbus communication is not working when :

  • network frequency parameter is set to Auto (Automatic detection)
  • and the bus speed is set to Auto-Mode


1

Solutions

  • Without firmware update

Don't set the network frequency parameter to Auto, set the parameter to the current network frequency.

2

  • With firmware update

Update your product with firmware version V2.01 or higher.




Schneider Electric Turkey

Daha fazlasını keşfedin
Seri:
Daha fazlasını keşfedin
Seri:
  • Ürün Belgeleri
  • Yazılım İndirmeleri
  • Ürün Seçici
  • İkame Ürün ve Değiştirme
  • Yardım Merkezi
  • Ofislerimizi Bulun
  • Teklif Alın
  • Satış noktaları
  • Schneider Electric Topluluğu
  • Kariyer
  • Şirket Profili
  • Bir usulsüzlüğü bildirin
  • Erişilebilirlik
  • Haberler
  • Yatırımcılar
  • EcoStruxure
  • İş Araması
  • Blog
  • Gizlilik İlkesi
  • Çerez Bildirimi
  • Change your cookie settings