Markalar

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.
		
Size bugün nasıl yardımcı olabiliriz?
Can the ATV630 be powered up with only the 24VDC control voltage to set the parameters?
Issue:
Can the ATV630 be powered up with only control voltage?

Product Line:
ATV630

Cause:
n/a

Resolution:
Yes.  The ATV600 Series is rated to bring external +24VDC supply and wire to P24 and bring external common to 0v to power up the display and can change the parameters.

Schneider Electric Turkey

Daha fazlasını keşfedin
Seri:
Daha fazlasını keşfedin
Seri: