How many finger-style vertical cable managers are required to fully populate one rail in a NetShelter cabinet?
Customers need to know how many cable managers are required to fully populate one or more rails in a cabinet.
Product Line:
NetShelter, vertical cable management.
Environment:
All versions and serial ranges.
Cause:
It is unclear how many cable managers are needed to fully populate one rail.
Resolution:
For all of the following skus, quantity 1 contains two cable managers that will populate one (1) vertical rail height:
AR7580A
AR7585
AR7588
AR8442
AR7721
AR7722
AR7723
Yayımlanma amacı: Schneider Electric Turkey


Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ürün seçici
Uygulamalarınız için doğru ürünleri ve aksesuarları hızlı ve kolay bir şekilde bulun.
Teklif Alın
Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır.
Satış noktaları
Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun.
Yardım Merkezi
Tüm ihtiyaçlarınız için destek kaynaklarını tek bir yerde bulun.