SSS'lere göz atın

How do you access a bit in a word in a M221 controller using SoMachine Basic software?

Yayınlanma tarihi: 13 Ağustos 2020

The syntax to access a bit in a word is %MWx:X where X is the offset of the bit.
Example: to turn on bit 10 of %MW20 you can use a coil with address %MW20:X10

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.