How to Create a Setting File in Advance Without the Physical Device
issue
If I do not have the Powerlogic P3 device, how can I create a setting file and configure settings in advance?
Product
Powerlogic P3 protection relay, eSetup Easergy Pro
Environment
Device configuration planning without physical hardware
Cause
Customers may need to prepare configuration files before receiving or accessing the actual device.
Resolution
eSetup Easergy provides a Create function that allows generating a settings file for a Powerlogic P3 relay without the physical device.
To do this:
- Open eSetup Easergy.
- Click the Create setting file icon (the left‑most icon on the icon bar).
- Select the device model and features that match the device you will use later.
- Configure all settings in advance and save the file for future loading to the actual device.
Yayımlanma amacı: Schneider Electric Turkey


Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ürün seçici
Uygulamalarınız için doğru ürünleri ve aksesuarları hızlı ve kolay bir şekilde bulun.
Teklif Alın
Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır.
Satış noktaları
Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun.
Yardım Merkezi
Tüm ihtiyaçlarınız için destek kaynaklarını tek bir yerde bulun.