METSEPM5340 enerji analizörü TCP/IP ethernet iletişimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanma tarihi:
27 Şubat 2018
PM5340 yalnızca Ethernet iletişimi olan bir sayaçtır. Bir kullanıcı aygıt kayıtlarını okumak isterse, cihaz kimliği 255'e ayarlanır. Modbus TCP protokolüyle iletişim kurarken TCP paketlerini adreslemek için IP adresini kullanıyoruz ancak uygulama seviyesinde seri iletişimdeki paketler ile aynı olan Modbus paketlerini aktarıyoruz, yani kimlik de gerekli.
PM5340 durumunda, kimliği ayarlanabilir olmadığını fark ettiğiniz için donanım yazılımında sabit kodlanmış ve 255'dir. Böylece iletişim kurmak için PM 255 numaralı kimliğe gönderilen istek beklemektedir.
Öte yandan, seri ağda her cihazın farklı bir kimliği olduğundan (ve Ethernet tarafında birden fazla PM kullanıyor olabilirsiniz), her cihazı başka bir kimliğe (yerel kimlik) eşleyebilirsiniz. Yerel kimlik, Ethernet ağı üzerindeki bir aygıtla iletişim kurmak için seri ağıdaki aygıtlar tarafından kullanılacaktır. Uzak kimliği, ağ geçidinin Modbus TCP paketinde kullanacağı kimliği olacaktır (ve daha önce PM5340 için belirttiğimiz gibi 255'tir).
Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.