SSS'lere göz atın

EGX 150 IP adresi nedir?

Yayınlanma tarihi: 28 Şubat 2018

EGX 150 MAC adresinin son iki hanesinin decimal karşılığı ZZ değerini sondan 3. ve 4. değerinin decimal değeri ise YY değerini verir.
Ardından 169.254.YY.ZZ şeklinde ip adrsimiz oluşacaktır.
Örnek olarak:MAC adresi:00-B0-D0-86-BB-F7
169.254.YY.ZZ
HEX (BB):DEC(187)
HEX(F7):DEC(247)
İse IP adresimiz:169.254.187.247 olacaktır.
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.