SSS'lere göz atın

Bir Smart-UPS yedek pil kartuşunun içindeki pilleri değiştirebilir miyim?

Yayınlanma tarihi: 28 Şubat 2018

Muhtemel neden:
 
Birçok Smart-UPS modelinde, tek bir metal veya plastik muhafaza içinde birden çok pil bulunan yedek pil kartuşları kullanılır. Bazı müşteriler tam bir Yedek Akü Kartuşu satın almak yerine bu modülleri yenilemeye çalışabilir.
 
Çözüm:
 
APC Yedek Akü Kartuşlarının tam bir ünite olarak değiştirilmesi amaçlanmıştır. Modüller, bir kablo demeti / sigorta düzeneği vasıtasıyla bağlanmış birden fazla mühürlenmiş kurşun asit pilleri içerir. Modele bağlı olarak, bazı üniteler ayrıca sıcaklık sensörü (sensörleri) ve iletişim kontrol cihazlarını da içerir. Bu bileşenlerin tümü, bir pil ömrü döngüsüne denk bir görev döngüsü ile tasarlanmıştır. Birden fazla yedek pil takımıyla kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve pil modülleri ile aynı zamanda değiştirilmesi gerekir. Yedek pil kartuşları daima komple modüller olarak değiştirilmelidir. Tüm APC marka Yedek Akü Kartuşları, tamamen yeni bileşenler içerir ve tüm fabrika özelliklerine uygundur.
 
Değiştirilmiş veya üçüncü taraf değiştirme pillerinin kullanılması, kalan tüm imalatçı garantisini, Ekipman Koruma Politikası'nı ve UPS Sisteminin UL veya CE sertifikasını geçersiz kılar.
 
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.