SSS'lere göz atın

METSEPM5340 analizörün haberleşme protokolü nedir, nasıl bağlanır?

Yayınlanma tarihi: 28 Şubat 2018

PM5340 yalnızca Ethernet iletişimi olan bir sayaçtır. Bir kullanıcı aygıt kayıtlarını okumak isterse, cihaz kimliği 255'e ayarlanır.
Modbus TCP protokolüyle iletişim kurarken TCP paketlerini adreslemek için IP adresini kullanıyoruz ancak uygulama seviyesinde seri iletişimdeki paketler ile aynı olan Modbus paketlerini aktarıyoruz, yani kimlik de gerekli.
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.