SSS'lere göz atın

UPS'nİn giriş tarafında RCD önerilmemesinin nedenleri nelerdir?

Yayınlanma tarihi: 28 Mart 2018

UPS'nİn giriş tarafında RCD önerilmemesinin nedenleri aşağıdaki gibidir:
  1. UPS'nin girişinde ortaya çıkacak olan kümülatif kaçak akım, UPS'den gelen tüm kaçak akımların toplamıdır. takılı yük aygıtları, bu IT'nin bir kısmı yüksek kaçak aygıtları olduğundan, RCD'deki 30mA açma ayarını kolayca aşabilir. IEC 62040-3 altında, toprak kaçağı takılabilir cihaz başına 3,5mA sınırını aşmamalıdır, ancak bu sadece UPS'e aittir.
  2. 30mA değerindeki standart RCD'ler (toprak kaçağı koruması) genellikle bir dizi devreyi korur, bu nedenle tesisatta ve bağlı olan diğer cihazlarda zaten bir sızıntı olduğunu düşünürsek, UPS veya diğer cihazlar sadece bu sınırın üzerine getirerek.
  3. UPS'nin giriş modlarında UPS'nın giriş tarafındaki bir RCD'nin etkinliği, özellikle UPS aküye gittiğinde ve ünite geri besleme korumasını etkinleştirdiğinde garanti edilemez.
  4. Güç elektroniği ile ilgili diğer konu, kapasitörlerin şarj edilmesi ve boşaltılması gibi çeşitli olaylardan kaynaklanabilecek geçici sızıntılardır. Bu sadece birkaç milisaniye sürebilir ancak bu geçişler RCD'leri gezmek için yeterli olabilir.
UPS, temel işlevinin bir parçası olarak yaygın mod gürültüsü ve aşırı gerilim bastırma işlevini kullanır ve bu da UPS'in giriş tarafına bağlı RCD'nin yanlış devreye girmesine yol açabilir. Yukarıdaki faktörler göz önünde bulundurulduğunda, UPS'in giriş tarafındaki bir RCD, kritik öneme sahip olabilir. Kullanılabilirliğin amacı Çözünürlük: Toprak kaçağıyla ilgili gerçek bir sorun nedeniyle bir RCD kullanılması gerekiyorsa, UPS devresi için özel bir seçici tip RCD önerilir. Bu tip toprak kaçağı koruması sadece 
  1. hafif bir gecikmeden sonra açılır ve bu da gereksiz açmanın önlenmesine yardımcı olur.

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.