SSS'lere göz atın

APC UPS Akünün beklenen ömrü nedir?

Yayınlanma tarihi: 06 Mayıs 2020

Ürün grubu:
Tüm UPS Modelleri
 
Çevre birimler:
Tüm Üç Fazlı - Tek Fazlı UPS Modelleri
 
Çoğu APC aküsü üç ila beş yıl sürmelidir. Çevre ve deşarj sayısı dahil olmak üzere akü ömrünü etkileyen birçok faktör vardır. Aşağıda optimum yaşam beklentisi sağlamak için bazı kurallar verilmiştir:
 
1. Çalışma Sıcaklığı: Kurşun-asit batarya için optimum çalışma sıcaklığı 20-25 ° C'dir (68-77 ° F). Yüksek sıcaklık uzun ömürlülüğü azaltır. Bir kılavuz olarak, sıcaklıktaki her 8 ° C (15 ° F) artış, pil ömrünü yarıya indirir. 25 ° C'de (77 ° F) 4 yıl dayanan bir akü, sadece 33 ° C'de (95 ° F) çalıştırıldığında 2 yıl boyunca iyi olacaktır. UPS'inizin içindeki akü sıcaklığının daima KGK'nın kurulu olduğu yerin ortam sıcaklığından daha sıcak olacağını unutmayın.
 
2. Akü Kalibrasyonu ve Derin Deşarj: Gerekirse, UPS'inizde yılda bir veya iki kez çalışma zamanı kalibrasyonlarını gerçekleştirin. Bazı müşterilerimiz, çalışma zamanlarının yeterli olduğunu doğrulamak için sistemlerini kontrol etmek isterler. Bununla birlikte, bu kalibrasyonların tutarlı şekilde yapılması APC akü ömrünü önemli ölçüde azaltabilir. Bir UPS'in sürekli derin deşarjlar için tasarlanmadığını hatırlamak da önemlidir. APC Smart-UPS / Back-UPS cihazınızı tekrar tekrar boşalmış / şarj edilen bir portatif güç kaynağı olarak kullanmanızı tavsiye etmeyiz (örneğin bir taşınabilir ekipman aracı gibi). Bu üniteler, beklenmedik elektrik kesintileri veya anlık güç kaybı sırasında acil kullanım için tasarlanmıştır.
 
3. Saklama: APC aküleri  uzun süre saklamayın. Yeni aküler / üniteler, fabrikadan yaklaşık% 80 oranında yüklendikleri için, satın alınma tarihinden itibaren 6 aydan daha uzun süre depolanmamalıdır. Bu süreden sonra, akü  kullanılmalı veya şarjı büyük ölçüde kaybedecektir. Kullanılmakta olan aküleri saklamak tavsiye edilmez. Periyodik şarj olmadan uzun süreli depolama, ömrün kısalması ve düzensiz pil performansı ile sonuçlanabilir.
 
Sıcaklık ayrıca depolama sırasında akü bozulmasında büyük rol oynar:
 
Depolama sırasında ortam sıcaklığı - 15 ° C ila + 30 ° C (+ 5 ° F ila + 86 ° F) ise, en az altı ayda bir tam şarj etme döngüsü gerçekleştirin.
Ortam sıcaklığının + 30 ° C ila + 45 ° C (+ 86 ° F ila + 113 ° F) olduğu ortamlarda, en az üç ayda bir tam şarj etme döngüsü gerçekleştirin.
 
4. Yük: Yükünüz UPS’te arttıkça çalışma süresi düşer. Yükün, UPS ünitesinin nominal kapasitesinin yüzde 80'ini aşmaması tavsiye edilmez. Bir elektrik kesintisi durumunda, tam kapasiteye yüklenen bir UPS aküyü çok hızlı bir şekilde boşaltır ve bataryanın ömrünü önemli ölçüde azaltacaktır.
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.