SSS'lere göz atın

Smart-UPS'imin "Hot Swap" aküleri var mı?

Yayınlanma tarihi: 25 Nisan 2018

Kullanıcı tarafından değiştirilebilen akülere sahip Tüm Akıllı UPS modelleri, Tüm Seri Numaraları
Bu, SU, SUA, SMC, SC, SMX, SMT, SURT, SRT ve SRC ile başlayan parça numaralarını içeren tüm modelleri içerir.
 
Müşteriler, takılı oldukları yükü kapatmadan pilleri UPS'lerinde değiştirmek isteyebilir. Bu özelliği "Hot Swap Battery" olarak adlandırıyoruz.
 
Çözüm:
 
Kullanıcı tarafından değiştirilebilen akülerin 1995 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana, tüm Smart-UPS ürünleri çalışırken değiştirilebilir akü modüllerine sahiptir. Bu, akü modülünüzü yükünüzü etkilemeden güvenle kaldırabileceğiniz ve değiştirebileceğiniz anlamına gelir. Kısa bir süre boyunca pilinizin bağlantısının kesildiğini hatırlamanız önemlidir, bir güç olayı meydana geldiğinde akü yedeklemeniz mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, gücünüz kararsızken asla bir akü değiştirmeyeceğinizi öneriyoruz. Şiddetli hava koşulları yaşıyorsanız veya KGK'nız sıklıkla batarya / voltaj regülasyonuna geçiyorsa, koşullar stabilize olana kadar beklemenizi öneririz.
 
Akü değiştirildikten sonra% 100'e kadar şarj etmeli, daha sonra kendi kendine test yapmalısınız:
Eski Ürünler (LCD Ekran Yok) - "I / Test" düğmesine basın ve basılı tutun. KGK aküye geçtiğinde bir kez daha gidelim.
Yeni Nesil Ürünler (LCD Ekran) - "Test ve Diagnostics" menüsüne gidin ve "UPS Self Testini Başlat" ı seçin
Öz sınama tamamlandığında, Akü Değiştirme Göstergesi kapanmalıdır.
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.