SSS'lere göz atın

Altivar 320 AC Sürücü ile birlikte kullanılan uzaktan kontrollü keypad nedir?

Yayınlanma tarihi: 29 Temmuz 2020

  1. Seçenek
ATV32 AC Sürücüler için kullanılan uzaktan kontrollü keypad kullanılabilir. Sipariş ürün kodları;
VW3A1101 Uzaktan Takılabilir Keypad (Sürüye Modbus RJ45 portu üzerinden bağlanır.)
VW3A1102 İsteğe Bağlı Montaj Kiti
VW3A1103 Çerçeve İçin İsteğe Bağlı Kapak
VW3A1104R10, R30, R50, R100 Keypad’e bağlanan 1, 3, 5 ve 10 metrelik uzunluklarda uzaktan monte etmek için kullanılan kablolardır.
VW3A1105 Dişi/Dişi RJ45 Adaptör(VW3A1101 Keypad ve VW3A1104R.. Kablo arası bağlantı için)
 
  1. Seçenek
VW3A1106 IP54 keypad
  •  
VW3A1107 IP65 keypad
VW3A1104R10, R30, R50, R100 Keypad’e bağlanan 1, 3, 5 ve 10 metrelik uzunluklarda uzaktan monte etmek için kullanılan kablolardır.
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.